结果:找到"PHY6212 NRF52832 NRF52810 ",相关内容20条
  • 请教关于蓝牙天线设计的问题
  • 本人PCB小白,刚开始学习PCB设计不久,在做一个nrf52810的项目,在设计天线的时候遇到了很大的问题。板子打样出来之后,通过JLink的RTTViewer可以看到板子内部在正常工作,但是在手机端完全搜索不到蓝牙,程序在买的开发板上已经调试好,在开发板上运行可以稳定连接蓝牙进行数据传输。这是我天线射频端的设计:天线用的是RFANT5220110A2T陶瓷天线,这里传输线是计算过的50欧姆传输线,匹配网络也用的是Nordic公司给的芯片参考手册的网络。可否请教各位大佬,我是否是天线设计有问题才导致没有信号?如果是的话,天线设计有哪些注意事项呢?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: nrf52810 PCB设计 发帖人:horo 发帖时间:2023-11-24 20:40:00
  • NRF51822产能捉急,应该用什么来替代?
  • nRF51822-QFAA是NORDIC老一代爆款芯片,大家都非常熟悉,这颗芯片让NORDIC一下子在蓝牙4.2领域奠定了龙头地位,应用面很广,产品稳定,大量的例程,让众多方案商爱不释手。但是,问题来了,越来越多人使用,对于产能造成了非常大的压力,同时,NRF51822-QFAA其实也存在部分资源浪费的地方,尤其是低端市场,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA,这颗芯片在今年缺货行情中,表现出非常好的价格稳定性,涨幅不大,供货还非常稳定。两个芯片相比较,相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、最关键是可以实现软硬件完全兼容,如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA,NRF51822-QFAA,NRF52832-QFAA,NRF52810-QFAA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:02:00
  • 高性价比蓝牙超低功耗BLESYD8811代替nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改...
  • 对标nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改PCB)SYD8811盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2SOC(RX2.8mA@-94dBm灵敏度,TX4.8mA@0dBm输出功率,MCU50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHzARMCortex-M0处理器、512kBflash存储器、32kBSRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 对标nRf52832 SYD8811 发帖人:深圳领越电子 发帖时间:2020-08-06 16:54:00
  • 低功耗蓝牙芯片nrf52832-QFAA也太好用了吧,这应用生态简直无敌!
  • NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52832-QFAA NRF52832-CIAA 蓝牙低功耗 BLE5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-17 16:03:00
  • 终于找到NRF52832替换的mesh组网低功耗蓝牙芯片了,PHY6212也太棒了吧!
  • 现在这个年代,物联网产品到处都是,蓝牙是其中一个被广泛应用的方式,NRF52832是蓝牙5.0的经典作品,是目前最受欢迎,也是nordic出货量最大的芯片之一,今天给大家整理了一个汇总资料,NRF52832的低成本替换芯片,低功耗蓝牙5.0芯片上海奉嘉微PHY6212。PHY6212的基本特性:主要功能:ARM@Cortex-m032位处理器存储器512/256K系统内存128KBROM138KBSRAM,睡眠模式下所有数据保持33/19通用I/O引脚所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IOMUX含税映射;所有引脚均可设置为唤醒状态供18个引脚可触发中断3个QDEC解码器6通道PWM/4通道...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832替换 NRF52810替换 NORDIC 蓝牙低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-19 14:27:00
  • 其实现在蓝牙mesh组网应用那么多,综合性价比最好可能就是奉嘉微的PHY6212了吧
  • BLE领域这么多年的历史,发展至今,Nordic和TI的系列产品占了主导,到了今时今日,进入万物物联时代,蓝牙组网的需求越来越多,Nordic在这方面做得明显比TI要好一些,像NRF52832,性能优越得很,但芯片好是好,但是还是那个毛病,太贵了!小编特意探索了这个领域,进口芯片明显居高不下,众多国产品牌其实都已经做得很不错了,像奉嘉微、汉天下等厂商,蓝牙芯片也获得了大家的认可,而在这里面,奉嘉微的PHY6212MESH组网的蓝牙5.0芯片,据大众点评,射频性能明显更有优势(据说老板是射频部分的专家),相比NRF52832、NRF52810及国产蓝牙等芯片,PHY6212性价比超高。给大家整...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PHY6212 NRF52832 NRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:51:00
  • 低功耗蓝牙BLE5.0芯片nRF52840规格详细介绍,碾压nRF52832太多!
  • 大家都知道,NORDIC在2.4G、BLE方面领域做得特别成功,其产品稳定性、优越性独树一帜,从以前的NRF51系列的BLE,均有不同的旗舰型产品出来,而NRF52832的性能更加惊艳到整个市场,成为大家争先去研究开发的对象。在NRF52832之后,NORDIC也持续对产品进行更新换代,目前已在大批量量产的NRF52840是NRF52832的升级版,性能有大幅度的提升,下面介绍一下:nRF52840是一种目前来说,先进的、高度灵活的BLE单芯片解决方案,目前ULP无线应用程序的要求越来越高,用于我们个人的连接设备、连接的生活环境和一般的物联网。它的设计为蓝牙5的主要功能进步做好准备,并利用了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:50:00
  • NORDICBLE5.0nRF52832Datasheet规格书开发例程开发资料
  • 先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●支持并行多协议●单线调试接口(SWD)●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●720nA@3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 16:05:00
  • 蓝牙5.0供应NRF52832-CIAA
  • NRF52832-CIAA型号nRF52832-CIAA处理器ARMCortexM4FRAM64kBFLASH512kB支持协议BLE、ANT、私有2.4G封装WLCSP尺寸(mm)3.0x3.2●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: NRF52832-CIAA 蓝牙5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-05-07 09:08:00
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述
  • nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)。nRF52832采用单电源供电,供电电压1.7V...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-27 09:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: